This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4408:SMPS 反激式

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1381968/pmp4408-smps-flyback

器件型号:PMP4408

工具与软件:

您好、先生、

  

我们需要设计具有以下规格的 SMPS 反激式拓扑:

输入电压:最大275VAC

输出1:12V 5A

输出2:5V 5A

请为该设计推荐合适的变压器和控制 IC。