This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010076:适用于100BASE-T1 PoDL 等级0~15 μ A

Guru**** 2600075 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1379790/tida-010076-for-100base-t1-podl-class-0-15

器件型号:TIDA-010076

工具与软件:

您好、先生、

我的?询问了如何修改此参考设计、以支持100BASE-T1 PoDL 0~15 μ A

它是否需要更改 MCU、直流/直流或其他器件?

MSP430是否支持检测 PoDL 等级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了支持 PoDL 等级的完整功率范围、可能需要更改直流/直流稳压器、以支持较低的电压等级。 根据所需的输出电压、可能需要一个降压/升压稳压器。  

    这里的 MSP430无法检测 PoDL 等级、这需要实施需要更多器件的 SCCP。

      如需了解使用 MSP430实现 SCCP 的示例实施、请查看 www.ti.com/.../TIDA-010261。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的意见。

    您能帮助回顾客户关于 PoDL 和 DP83TC813的原理图吗?

    如何选择关于 RGMII 的自动加载设置?

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_PODL_5F00_BUCK_5F00_PHY_5F00_CHECK_5F00_20240628.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 PoDL 器件、请参阅下面的评论:

    -请检查 EL29是否指定与100 BASE-T1一起使用。

    - ED30将增加大量的电容负载,并且是 ED3的冗余。 我将删除 ED30、至少不填充它。

    -我没有关于 EL30的信息,我想它是一个差模扼流圈。 确保它可用于100 BASE-T1。 可能需要使用多个电感器来获得所需的滤波、尤其是在高频范围内。

    -确保 PHY_P 和 PHY_N 也布置为100欧姆布线,即使它们需要供电。

    为进行自举、我已将其转发至产品线。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steffen 和 Henry:

    根据您的原理图、 您似乎正在使用" RGMII (TX 和 RX 内部延迟模式)"。  

    如果 MAC 侧的 时钟和数据之间没有任何内部移位或延迟。 该 Strap 配置适用于 RGMII 接口。

    ——

    此致、

    Hillman Lin