This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41031:仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41031, TIDA-00173, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1370197/pmp41031-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:PMP41031
主题中讨论的其他器件: TIDA-00173UCC28740PMP

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我指的是 PMP41031用于我的设计,是否有详细的设计计算可用于此,类似于  TIDA-00173

提前感谢

SP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、SP、PMP 设计是一份测试报告、因此我们没有 TIDA 设计等详细设计指南、基本上、我们将按照 UCC28740计算表生成设计参数、谢谢