This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01292:TIDA-01292

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01292, TIDA-010938, TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1382195/tida-01292-tida-01292

器件型号:TIDA-01292
主题中讨论的其他器件: TIDA-010938TIDA-010933

工具与软件:

我正在从事低频离线 UPS 直流/交流转换器设计。

那么、我可以知道变压器的器件型号以及产品说明书吗?

(TIDA-01292)中使用的 TIDA-01292)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    大家可以看到、TIDA-010292是适用于低频离线 UPS 的电源设计。 它有很多有关 FET 驱动器、检测、控制等的设计注意事项和计算 虽然变压器是普通的850VA 50/60Hz 变压器、但我们没有放在很多文档。 我试图联系设计师,但似乎他离开了。 为了更好地为您提供支持、您可以查看以下更多设计:  

    TIDA-010938;TIDA-010933均常用于储能系统。  

    谢谢。

    Ryan