This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010247:顶部 AFE 会由于 OTC 阈值而在严重放电时关断 CHG FET

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1380631/tida-010247-top-afe-turns-off-chg-fet-under-heavy-discharge-because-of-otc-threshold

器件型号:TIDA-010247

工具与软件:

使用堆叠配置时、顶部 AFE 不知道电池是在充电还是放电、因此体二极管保护功能无法工作。 如果将 OTC 级别设置为低于 OTD 级别、则顶部 AFE 可以看到 OTC 故障、并在重放电下使 CHG FET 终止、从而导致 CHG FET 发热。 假设我们仍希望顶级 AFE 具有单独的 OTC 和 OTD 阈值、您对此有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我的快速建议是:  

    当发生 OTC 事件时、AFE 首先报告 OTC 警报。 主机可以使用 ALERT 引脚生成 MCU 中断并检查电池是否正在充电。 主机可以 清除 Settings:Protection:CHG FET Protections B[OTC] 用于防止在电池现在放电时 CHG FET 关闭的位。

    如果您有任何风险、请告诉我。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kain 的回应。  

    我们将 ALERT 引脚仅连接到安全故障(而非警报)、因为 ALERT 引脚 既会中断主机、又会触发硬件断开、从而向整个电池发出隔离信号(接触器开路)。 在正常运行中、主机将在超过 BQ 限值之前停止充电/放电。 BQ 是安全回退 、为了简化我们的安全合规性测试、我们不希望主机修改 BQ 上的安全阈值或配置寄存器。

    在这一点上、我认为避免此问题的理想方法是调整 OTC 阈值、以匹配 OTD 阈值。

    我还测试了在顶部 BQ 上将体二极管保护设置为0mA 的情况、这确实可以防止此问题、但会产生副作用、即在 超过 COV 限制时防止 CHG FET 关断。 因此它无法正常工作。

    还有其他想法吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我正在内部进行检查、以查看除 OTC=OTD 之外是否还有其他解决方案。 请预计会有一些响应延迟。

    BRS

    Kian