This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41009:UCC28740-Q1

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1381585/pmp41009-ucc28740-q1

器件型号:PMP41009

工具与软件:

您好!

我参考 PMP41009制作了一款反激式电源。 但是、增加恒定负载后、开关频率不稳定。 那么、可能的原因是什么? 有哪些调整?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shilin:  

    您的设计的输出电压和输出电流是多少? 波形的输出电流和电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda:

    CH1是输出1 (约15V\0.3A)、CH2是输出2 (约12V\0.125A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享原理图? 您是否在没有负载的情况下为其加电? 输入电压是多少? 这些通道的波形是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Linda

    我在12V 输出(CH2)之后连接了一个 LDO、CH3是 LDO 的输出。

    是的、我在没有负载的情况下为它加电。

    空载时开关频率稳定。

    原理图如下所示。 (电路板上的实际电阻和电容值可能与原理图略有不同)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电容太小、可能会导致控制环路不稳定、请测试波特图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Linda

    感谢您的答复。 另一个问题是:我应该如何测试波特图? 是否有任何用户手册或其他参考内容?

    再次感谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有 Bode 100、AP300或其他网络分析器? 如果尚未生成、则无法测试波特图。 但我们也可以测试负载瞬态、下图供您参考。  另一种方法是添加更多输出电容器并检查 SW 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以借到100波特,但不能肯定。

    我将尝试增加输出电容。 您是否有要添加的电容器的估计值?

    谢谢琳达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试300uF