This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00707:TIDA-00707的固件文件

Guru**** 2794045 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, PMP10804, TIDA-00707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1382299/tida-00707-firmware-files-of-tida-00707

器件型号:TIDA-00707
主题中讨论的其他器件:UCD3138APMP10804

工具与软件:

您好!

根据用户指南 tidubk8b基于 UCD3138A 的1kW PFC 固件文件的技术文档应在 PMP10804测试结果中进行解释。 但 PMP10804是一款反激式转换器。

请分享正确的文档。

此致、

Nikhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    没错、PMP10804是其他设计的文档。 这是一个拼写错误、感谢您指出。 我们会纠正它。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    您能否共享 TIDA-00707的固件文件

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我没有它的源代码。 但它与 PFC EVM 代码类似。 您可以将其用作起点。

    此致、
    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    更正拼写错误后、请告诉我正确的文件是什么?  

    此致、

    Nikhil