This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23340UCD:如何计算 IOUT 的值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23340UCD, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1380847/pmp23340ucd-how-to-calculate-the-value-of-iout

器件型号:PMP23340UCD
主题中讨论的其他器件: UCD3138A

工具与软件:

您好、

感谢您抽出时间。

我对 PMP23340UCD 有一些疑问。

硬件:PMP23340UCD (UCD3138A)(__LW_AT__48V-12v)
Firmware:TI 提供的例程——UCDIBCFirmware

问题描述:

我使用电子负载测量电源的特性。

当我在0.1A 至1.5A 范围内调节负载电流时、GUI 中的 IOUT 不会如图所示发生变化。

此时、输入电流和功率会随电子负载的电流而变化。

问题:

  1. IOUT 是多少、 那么该输出电流是多少?
  2. 如何计算它、以及如何在程序中确定"IOUT_OFFSET"和"CONSTANT _0_01733"?
  3. 如何使 GUI 显示正常的 IOUT 值?

此致、

Martin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、电流检测效果不好、非常粗略。 仅用于 OCP、不用于监控。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    感谢您的答复。

    1. 负载电流变化时、根据节能曲线、电感电流也会发生变化、但由于 VOUT 为12V、VIN 为48V、电感电流的变化幅度要小得多、所以我小幅调整负载电流时、电感电流的变化几乎不明显、这种理解吗?
    2. ADC 采样电路中的 Vsw1和 Vsw2实际上是如下图所示的一系列并联电容器上的电压、对吗? 然后计算电流。 constant_0_01733是否是以这种方式计算的系数? 那么如何计算 Iout_offset、我在48V 未上电时测量了 ADC 读数33、而 Iout_offset 为65、如何计算该值?
    3. 但实际是 GUI 所显示的电路中的电流量、要达到20A 甚至更高、我对此感到困惑。
    4. 如何确定 ADC12_IOUT_SCALE_MANTISSA 和 ADC12_IOUT_SCALE_EXPONENT?

    此致、

    Martin。