This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7242C, PSPICE-FOR-TI, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1382520/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:ISO7242C、、 ISO7742

工具与软件:

我将 ISO1042QDWRQ1用于 CAN、ISO3086DWR 用于 RS422、ISO7242CDWR 用于隔离 RS232。 是否有办法在 TINA TI 上模拟这些接口和收发器? 或任何其他软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    使用 IBIS 对数字隔离器和伪差分驱动器(如 RS485、RS422/RS232和 CAN)进行建模来评估信号完整性。

    从功能上讲、数字隔离器的工作方式类似于具有固定延迟的电平转换器。

    由于 IBIS 仅是驱动强度/边沿(或接收器负载阻抗)事件、因此不对占空比和传播延迟建模。 因此、无法将其导入 TINA 或 PSpice。

    我可以将其重新定向到产品线以获得进一步的支持。

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    正如 David 所说、IBIS 模型是更适合用于评估信号完整性的模型、我们可以为大多数产品提供 IBIS 模型2

    对于数字隔离器、我建议您考虑使用 ISO7742、它提供比 ISO7242C 好得多的性能。 我们的产品页面上还提供了适用于 ISO7742的 PSpice 模型、您可以在 PSPICE-FOR-TI 中对其进行仿真。 谢谢、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao