This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:错误(ORNET-1163)

Guru**** 2596545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1382401/pspice-for-ti-error-ornet-1163

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

大家好、团队成员:

美好的一天!  

请帮助检查此仿真的以下误差。

当客户尝试模拟时、他们遇到 此错误(ORNET-1163):无法创建网表文件。

如果您需要更多信息以继续进行故障排除、请告诉我。  

提前感谢您。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    他们是否尝试模拟 PSpice for TI 中内置的测试电路?

    他们需要存档和发布项目以进行验证和故障排除。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户 希望对此4阶高通滤波器的波特图进行仿真。 但是、当他们运行程序时、它会收到错误。

    我将在此处上传他们的项目。

    e2e.ti.com/.../FILTRO-_2800_1_2900_.DSN

    感谢您的一贯支持。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以让他们将项目存档? 这也会具有其仿真配置文件。

    我将收到电路错误。 希望项目能够解决这个问题。

    我还为 PSpice for TI 中包含的 OPAx828测试电路运行了波特图。 没有问题。

    David