This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53603:TPSM53603:

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM53603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1383568/tpsm53603-tpsm53603

器件型号:TPSM53603

工具与软件:

打开 TPSM53603的 PGOOD 引脚所需的电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    该部件中正常 PGOOD 功能的最小输入电压为2V。一旦输出电压上升到设定输出电压的94%以上、PGOOD 引脚将上升至上拉电压电平。 当输出电压下降至低于设定输出电压的92%或上升至高于设定输出电压的107%时、PGOOD 引脚将被拉至低电平。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第7.3.7节。  

    谢谢!

    Joshua Austria.