This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:在50kHz 以下使用 UCC3895

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC2895, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1382844/ucc3895-using-the-ucc3895-below-50khz

器件型号:UCC3895
Thread 中讨论的其他器件: UCC2895UCC28950

工具与软件:

UCC3895/UCC2895:相移全桥

您好!  

我将 UCC3895用于具有高电压比 X30的 PSFB。  

对于应用、频率大约为20kHz。 我已使用完成仿真  

PSpice for TI、它运行良好。 然而、在数据表中、IC 的最小频率是50kHz。  

如果我在20kHz 下使用它、它在物理上会有问题。  

提前感谢您的回访。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以看到 min freq 规格? 为什么要设置20kHz?

    BTW、您能否请 UCC28950替代?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Ning Tan 感谢您的回访。  

    UCC2895也正常。 对于此器件、 数据表的"6.3建议运行条件"中提到了最小开关频率 为50kHz、最大开关频率为1000kHz。 在我们的设计中、考虑到许多参数、20kHz 是可以接受的。 对于100V 输入、我们会有3kV 输出。 之比为30。

    对于您建议的 UCC28950、在20kHz 下使用它是否存在问题?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Ning Tan 感谢您的回访。  

    UCC2895也正常。 对于此器件、 数据表的"6.3建议运行条件"中提到了最小开关频率 为50kHz、最大开关频率为1000kHz。 在我们的设计中、考虑到许多参数、20kHz 是可以接受的。 对于100V 输入、我们会有3kV 输出。 之比为30。

    对于您建议的 UCC28950、在20kHz 下使用它是否存在问题?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 UCC2895数据表中的第6.3部分。 我没有看到这里提到最小值50kHz。

    UCC2895中提到了50kHz 0 但我不明白为何20kHz 是不可能的。 但是、您可能必须正确调整组件值的大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的! UCCX895的数据表中没有明确提到它。  

    但在第7.3.3节(CT 振荡器计时电容器)中、我们注意到 CT 的范围为100至880pF。  

    第7.3.10节:RT 范围为40k Ω 至120k Ω。  

    从我的理解,这是否意味着 fosc_min 是周围90kHz,然后 fswitch_min = 45kHz?  

    再次感谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据下面的振荡器块、如果 Rt 太小、电流镜可能不再是线性的。 除此之外、我不明白为什么不能将频率设置得更低。

    另请参阅此主题。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811239/ucc2895-ucc2895---minimum-frequency

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699388/ucc2895-ucc2895

    我想您可以将其设置为较低的频率、最好的方法是在您的电路板上进行尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @非常感谢 Ning 的明确响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢@Ning 的明确响应