This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010247:有关 TIDA-010247 20s 电池组导线连接的问题

Guru**** 2542900 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1383448/tida-010247-question-about-tida-010247-for-20s-cell-pack-wire-connections

器件型号:TIDA-010247
Thread 中讨论的其他器件: BQ76942

工具与软件:

尊敬的 E2E:

下图是我的20节电池组接线图。

我是否可以选择仅将 VC10B 或 UPGND 连接到电路板、然后将 VC10B 和 UPGND 连接到电路板上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的。 您应该注意到、电流从 BAT+流向 UPGND、这可能导致 IR 压降影响测量精度。  

    但如果您只有高侧的 AFE。 可以将它们连接在一起。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要 将我的电池组连接到 TIDA-010247。

    VC0 ~ VC10连接到底部 BQ76942 、VC10B ~ VC20 连接到顶部 BQ76942。

    可以 将 VC10B 和 UPGND 连接在一起吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    没关系。 Cell10b 连接到 TIDA-010247中的 UPGND。

    BRS

    Kian