This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:该 PLECS 是否模拟逆变器模式或 PFC 模式的默认模式?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1383647/tida-01606-is-this-plecs-simulating-default-mode-for-inverter-or-pfc-mode

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

这是模拟 逆变器模式还是 PFC 模式的默认工作模式 、如果我们要转换另一种工作模式、我们该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过更改参数文件中功率值的符号、仿真可以在 PFC 和 INV 中运行。


    电源=-11e3*0.98*0.99;
    IDC =电源/V 直流;
    Iq=0;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、  对于逆变器、  电源=-11e3*0.98*0.99、 对于 PFC、电源=11e3*0.98*0.99?  对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。