This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:将我的 PSpice for TI 许可证迁移到新计算机的过程是什么?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1377621/pspice-for-ti-what-is-the-process-to-migrate-my-pspice-for-ti-license-to-a-new-computer

工具与软件:

我在三台机器上使用了 PSpice for TI、但一台机器被丢弃。

由于存在三个许可证限制、我无法在新计算机上安装 PSpice。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在3台不同的计算机上安装。 如果您超过此限制、您将收到通知、表示您已达到限制。

    我们可以根据需要禁用旧安装以允许在新计算机上安装。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复

    我收到一条通知、表示我已在3台计算机上安装 Alreadey。

    然而,我摆脱了一个旧的 PC。

    如何在新计算机上安装 PSpice?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须禁用旧安装。 是否有您希望保持此活动状态的计算机、或者我是否可以禁用所有安装?

    如果您想保留任何文件、请向我提供您要保留 PSpice for TI 安装所在计算机的名称。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫

    您是否可以禁用我的全部三个安装?

    然后、我要在我的计算机上重新安装 PSpice。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将提交它。

    您应该会在星期五之前收到已完成的通知。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧安装被禁用。 您现在可以在计算机上重新安装。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    感谢您的快速支持

    它得到了解决。  

    我感谢你。