This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53603:TPSM53603

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM53603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1383986/tpsm53603-tpsm53603

器件型号:TPSM53603

工具与软件:

如何将 PGOOD 引脚连接到微控制器? PGOOD 引脚的实际工作原理是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishnavi、

    请参阅数据表功能方框图、以解决有关 PGOOD 引脚的任何问题。

    PGOOD 是一个开漏引脚、因此应根据 MCU 输入引脚的架构、从外部将其连接至上拉电阻器。 有关 PGOOD 引脚的任何其他问题、请查看 TPSM53603数据表的第7.3.7节。

    此致!

    Ryan