This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:连接错误

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1379078/pspice-for-ti-connection-error

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

我已检查连接 https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html =>成功连接  

但仍然错误:  

请提供帮助

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    很抱歉遇到此问题。

    是否可以附加该错误消息中列出的文件? cdsPspiceTIlog.txt?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3247.cdsPspiceTIlog.txt

    我的计算机中的 cdsPspiceTIlog.txt 文件。

    Tks

    Nhtuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nhtuan、

    我要把它提交给 Cadence。 我怀疑他们会想要与您建立通话、但我们先看看他们如何利用这种通话。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nhtuan:

    看起来我们需要收集许可证信息。

    以下是 Cadence 关于如何操作的说明: 如何设置 CDS_LIC_QA_TEST 变量? (cadence.com)

     

    如果您无法设置系统变量、请尝试为您的帐户设置环境变量。

    将结果发布在此处、我将访问 Cadence 进行进一步调试。

    David