This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:WEBENCH 电源设计器导出失败

Guru**** 2929640 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1384983/lmzm23601-webench-power-designer-export-failing

器件型号:LMZM23601
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

我正在尝试将  LMZM23601SILR ‑ 11.5V-12.5V 至-12.00V @ 0.1A 的设计导出到 TINA-TI、但导出一直失败。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    Tinta-TI 不再受支持。

    您是否能够尝试使用在 PSPICE for TI 中加载此设计、看看它是否起作用?

    谢谢!

    Andrew