This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53603:TPSM53603

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1384787/tpsm53603-tpsm53603

器件型号:TPSM53603

工具与软件:

1.为什么要同时进行模拟接地和电源接地? 我们如何在电路中使用它们呢?

为什么 NC 引脚(PIN11)先接一个电阻再接地?

所需的输入电压和所需的输入电流的范围是多少?

可以更改开关频率吗? 如果是、那么如何?

5.为什么只为电阻器和电容器选择特定的值?

6.输入端需要2个并联电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vaishnavi、

    请查看数据表、了解典型运行条件和应用:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm53603.pdf?ts = 1720541018776&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPSM53603

    1.为什么要同时进行模拟接地和电源接地? 我们如何在电路中使用它们呢?

       必须将 模拟和电源 GND 连接在一起。 内部电源和 模拟 接地基准必须相同。

    为什么 NC 引脚(PIN11)先接一个电阻再接地?

       您在哪里提到这种情况? NC 引脚应该按照数据表技术规格接地

    所需的输入电压和所需的输入电流的范围是多少?

       3.8V-36V 输入电压。 输入电流不应超过3A

    可以更改开关频率吗? 如果是、那么如何?

       此器件具有固定的开关频率

    5.为什么只为电阻器和电容器选择特定的值?

       请指出您在哪里引用这些值。 电容器和电阻器值与数据表建议值和设计计算结果一致。

    6.输入端需要2个并联电容?

       输入电容器有多种用途。 出于这些目的、您可能希望电容器执行阻尼、去耦或高频滤波。 有关典型应用中列出的任何特定电容器的用途、请参阅数据表

    我希望这对您有所帮助、

    Ryan