This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:嵌入式软件实施。

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933, LMG2100R026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1383912/tida-010933-embedded-software-implementation

器件型号:TIDA-010933
主题中讨论的其他器件: LMG2100R026

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天!

请问您能否提供 TIDA-010933嵌入式软件的详细实施说明?

我在"TI Resource Explorer"中找到了实现方式: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AChTCMdmd93MwyOxrNnbsg__digital_power_c2000ware_sdk_software_package__5C6SEVO__LATEST

例如、在 uinv_main.c 第293-379行。 哪些数学或控制理论适用于这些代码?   我不是 SMPS 设计专家、我们希望此设计用于支持大约24VDC 至28VDC 的输入。

非常感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonathan、您好!
    您可以在 Digital Power SDK v5.02.01和更高版本中找到详细的软件说明:
       \solutions\tida_010933\docs\tida_010933_sw.pdf

    关于您的问题:需要这行代码来缓慢地更改升压转换器的基准电流。 我们添加这个参数 是因为在测试期间、用户能够应用基准的剧烈变化。 控制环路将产生一定的过冲、我们希望避免这种过冲。

    对于您的24-28VDC 设计、您的目标功率级别是什么?

    此致、Seva。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seva:

    根据客户的计划、他们希望在升压模式下输出400W@75VDC。 (输入电压20-28VDC。  客户进行了更正。 下限不是24VDC、而是20VDC。)
    在我看来、您解释过的代码是 RHPZ (右侧平面零点)的一种"补偿"、可以在工作在 CCM 下的升压转换器中找到。 我已经检查了新的 Digital Power SDK、似乎没有您提到的此类文件夹/ pdf 文件:
    从 CCS Theia v1.4.1.1的"Resource Explorer"访问。
    再次感谢您的支持。
    此致、
    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonathan、您好!

    对于升压转换器控制、我们使用了前馈和 PI 控制器。 您可以在 uINV_DCDC_Lab3 () finition 中的 uINV_DCDC.h 中找到代码  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于输入电压要求:我想您需要使用具有更高饱和电流的电感器。 该设计的目标输入电流为14A、您需要20A 以上的纹波。 您也可以尝试具有较低 RDS_ON 的 LMG2100版本、例如 LMG2100R026。 TIDA-010933板用于支持两个 GaN 功率级。 输出电容器也将具有更高的电流应力。