This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41017:定制谐振扼流圈和温度

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1385004/pmp41017-customized-resonant-choke-and-temperature

器件型号:PMP41017

工具与软件:

尊敬的您好、我想知道方案中使用的谐振电感器 YXS50494T 是否耦合、作为两相耦合的单个电感器、或者每个相位都有一个电感器?
能否获取该参考设计中使用的该电感器的技术规格?
我想知道在3kW 运行功率下、是否有关于参考设计在热管理模式下的温度的任何报告或测量结果。
非常感谢您提供的帮助和信息。