This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23338:PMP23338 CCS

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1375977/pmp23338-pmp23338-ccs

器件型号:PMP23338

工具与软件:

您好!

将 PMP2338工程导入到 CCS 中后、main.syscfg 中有多个不同的实验选项可用于分步启动电路板。

然而、我找不到提及这些实验室测试条件/测试设置的文档?

此外、在 main.syscfg 页面中、在点击"Run Compensation Designer"后、"Compensation Designer"的"Compensation Designer"窗口未针对 PMP2338"打开?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请下载 C2000  DigitalPower SDK、然后在 PMP23338文件夹中找到 PMP2338_software_guide、其中说明了如何运行这些实验。

    www.ti.com/.../C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的建议。

    我还有一个关于升压电感器设计的疑问。 从 Pulse 购买电感器正在进行中、需要一些时间。

    同时、参考 PMP23338测试报告(TIDT369A)的升压电感器设计部分(2.3.1)后、建议在 C058894A2HT单 芯上采用绕组44以获得240uH 的空载电感。 但是、计算 结果和实际将单个 C058894A2HT 磁芯绕组44匝的结果并不相同。

    您能说明一下如何通过它实现240uH 无负载电感吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果您使用 Kool Mu Max (P/N:79894A7HT19)进行计算、您将得到~240uH。 Kool Mu Max 磁芯的 Al 为120nH/T^2。 44匝、您会得到232uH。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、这消除了混淆。 显然、他们的在线工具考虑的 AL 值为79894A7、而不是 79894A7HT19。

    您是否也可以推荐用于 L102和 L150的磁芯?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 TI 目前还没有 L102和 L150的详细内核信息。 抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供有关 L103的信息。

    此致、