This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:选择的电容器

Guru**** 2865910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1379281/pmp22650-selected-capacitor

器件型号:PMP22650

工具与软件:

转换器

您好!

我对总线电解电容器的选择有疑问。

从 BOM 中可以看到、选择的电容器是 Kemet 提供的 ALA7DA471DE500。 470uF、500V 和2.5A@100Hz 纹波电流。

3个并联电容、因此为7.5A、我估算并模拟了整个线路周期的电流纹波、并且得出的均方根电流为17A。

该电容器如何能够处理所有电流?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pablo、我们目前正在研究这个问题、当 此参考设计的原始设计人员不在办公室、并将在7月的第二个星期回复。 当返回时、最好用他来验证电流纹波。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信总 RMS 电流接近12.4左右。 我找不到我的分析文件、但是您还需要考虑局部陶瓷电容器的影响。