This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010264:我们需要 TIDA-010264- MSPM0G150x-FW

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1385343/tida-010264-we-required-the-tida-010264--mspm0g150x-fw

器件型号:TIDA-010264

工具与软件:

我们需要此可下载(TIDA-010264- MSPM0G150x-FW )固件、TIDA-010264参考设计上的板载 MSPM0G150x 可帮助开发符合 IEC 60601-1-8标准的医用警报设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subramanian:

    让我 Re 组织主题至正确的团队、检查专家对此的评论。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subramanian:

     

    感谢您提醒我们注意这一点。 TI.com 上当前未显示固件。 我们将努力解决该问题。

     

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subramanian:

    此设计的固件现已 出现在设计页面上: https://www.ti.com/tool/TIDA-010264。

    此致、

    Christian