This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:栅极驱动器问题

Guru**** 2591940 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1386835/tida-01606-gate-driver-issue

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

尊敬的 TI:

我有关于 TIDA-01606栅极驱动器的问题。

虽然工作正常、但突然栅极驱动器输出电压在100V 以上间歇性消失。

所以、我进行了一些调查后发现缓冲器(SN74LVC126APWR)可能存在一些问题。

当来自 MCU 的栅极信号通过缓冲器时、它会间歇性丢失信号。

我 更改了缓冲器、但它存在相同的问题。

您在测试过程中是否发生过这种情况? 如果您认为可能还有任何其他问题、请告诉我。

顺便说一下、当我查看电源(3.3V)时、一切都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingi

    您看到的这个问题仅在 DCLink 电压>100V 时发生?

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数情况下、高于300V。

    我不知道问题出在哪里。

    是否应该再次更改缓冲区?

    今天、我更改了栅极驱动器、但情况与以前相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用示波器测量了电源轨时电压下降、它仍然是3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我还注意到在那个时段、当 Gate_V_top 为低电平时、Switch_V_top (开关节点电压?) 在  Gate_V_top 再次变为高电平之前恢复到高总线电压。  这对我来说毫无意义。

    您能否检查 FLT 引脚上的栅极驱动器是否报告了任何故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在主板上显示的是3.3V 电压。  
    很难在栅极驱动器板上测量3.3V。
    那么、如果我删除缓冲器、可以吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我未检查 FAULT 信号。 但栅极驱动器板上没有红灯。

    但我会检查它。

    2)关于电压恢复,我认为是合理的。 窗口上的电流位于滤波器之后。 因此、逆变器电流可以从正变为负。 在这种情况下、体二极管将获取负载电流。 因此电压方向发生了变化。