This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:TPS62932

Guru**** 2767185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1371553/tps62932-tps62932

器件型号:TPS62932

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们在  当前设计中使用此直流/直流转换器部件 P/N:TPS62932DRLR、我们收到了 有关稳定性的审阅者的一些评论。

请提供下列情况的稳定性报告:

1. 50%负载时的稳定性报告

2. 100%负载时的稳定性报告

3.从10%到90%阶跃负载的稳定性报告

我们附加了设计原理图、供您参考

如果您有任何其他稳定性分析报告、请分享

正在等待您的响应

谢谢。此致、

Prem Arya

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_TPS62932.pdf

e2e.ti.com/.../Design_5F00_reviewer_5F00_comments_5F00_TPS62932.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    感谢您发送编修! 我的同事 Bella 将在此期间为您提供支持。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    正在等待您的响应

    请尽早回复

    BR

    Prem Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、普雷姆

    您认为我们可以配置随附的 EVM 原理图并测试波特图吗? 在此之前、您能否分享为什么将2R 电阻器与 C109和 C110串联?  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们放置了2R 电阻器以进行本质安全认证、  可以配置 EVM 随附的原理图并测试波特图、请向我们发送结果波特图。

    TR  

    Prem Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、普雷姆

    贝拉今天不在办公室,她将在星期五回来,并在本周结束之前回到你。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、PEM

    我将检查 EVM 并根据波特图下周更新。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、普雷姆

    连接波特图测试和负载瞬态测试波形。 增益裕度太小。

    抱歉、我不完全了解2R 的本质安全认证。  我还建议您遵循数据表中推荐的典型元件。  是否有可能在输出端添加一个/两个没有串联2R 的22uF 电容器?

    谢谢、BEST regards.e2e.ti.com/.../TPS62932.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、PEM

    我将关闭此主题帖、因为没有回复、如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢你。