This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507

Guru**** 2590880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1385607/lp-mspm0g3507-lp-mspm0g3507

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具与软件:

大家都是哈洛!

我想问一下适用于 MSPM0微控制器的 Keil 的 CMSIS 器件包。 您能否告知我何时可以预期发布此软件包?

我在该网站上看到  Keil 开发工具尚不支持 MSPM0。  德州仪器(TI)提供的基于 ARM 的器件列表(keil.com)

 

此致

Ali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    Keil IDE 支持我们的 MSPM0器件。 可以在 MSPM0 SDK 的[SDK 安装路径]\mspm0_sdk_2_01_00_03\source\third_party\CMSIS 下找到相应的软件包文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brien:

    当查看 Arm\Packs\Keil\STM32G0xx_DFP\1.5.0时、我看到有一个 CMSIS 文件夹、它类似于 Local\Arm\Packs\TexasInstruments\MSPM0G1X0X_G3X0X_DFP\1.3.1中的 CMSIS。 这太好了。 但是、没有包含包含外设文件(如 ST 软件包中)的 CMSIS 文件夹的 Driver 文件夹。 此类文件夹不存在。 我将来是否可以预期会有这样的文件夹、或者我是否应该始终将 ti\mspm0_sdk_2_01_00_03\source\ti\devices 中的文件夹用于 Keil uVision 工程?

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 SDK 中的文件夹、以后我们会将这些内容包含在 CMSIS 包中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    大约在  CMSIS 软件包中何时包含该软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚与我们软件团队中正在处理此问题的一位成员进行了交谈、我们希望能够在2024年12月提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢!