This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:无法将 TPS63070的 webench 设计导出为任何格式

Guru**** 2896180 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1387045/tps63070-cannot-export-webench-design-for-tps63070-to-any-format

器件型号:TPS63070

工具与软件:

大家好、我已经使用  TPS63070创建了一个设计 、并 试图将其导出为 Altium 设计工具、但仍然失败。

它与其他格式也类似。

设计 ID=509054EF6B09C3AF webench.ti.com/.../SDP.cgi

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    请将您的 Webench 链接分享给我们。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的帮助、我无法在论坛中发布 URL、因为它们会自动进行修改。

    我尝试再次发布它:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=C0940CABE2A76E35

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    我似乎遇到了与您相同的问题。 Webench 的提醒导出失败。

    我不知道发生了什么、但我知道需要很长时间才能修复、因此我认为您必须手动设计布局。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    谢谢、我将手动设计它。

    此致、

    Damien