This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:Webench 电源设计器推荐了许多过时器件

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1383096/lmr50410-webench-power-designer-recommends-a-lot-of-obsolete-parts

器件型号:LMR50410

工具与软件:

我正在查看 Webench 提供的 LMR50410Y3F-Q1的设计、而在 BOM 中肯定会推荐许多过时器件。 往往会削弱工具的实用性、因为我毕竟不得不花时间采购器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在观察7月4日的假期。 请注意,回复将延迟。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    感谢您的反馈。 我会将这些信息转发给团队、看看我们可以采取哪些措施来缓解此问题。  

    谢谢!

    Joshua Austria.