This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:PMP22650:VT 至20163变压器和 PFC-20174A VI 耦合电感器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1381242/pmp22650-pmp22650-vt-20163-transformer-and-vi-20174a-pfc-coupled-inductor

器件型号:PMP22650

工具与软件:

你(们)好  

我很喜欢这里的设计方法、但我面临的问题是在此设计中从何处购买磁性器件。 用于 CLLC 级的前端 PFC 耦合电感器和直流/直流变压器都是小尺寸的专用器件。

我以前从未使用耦合电感器进行 PFC。 我拥有使用单个分立式电感器的交错多通道 PFC 的经验。 如果使用集成了漏电感的耦合电感器和 CLLC 变压器、我们是否会得到单源解决方案。 从采购角度来说、我也不太担心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahmood、我们直接与磁性元件供应商合作、为该设计定义优化的磁性元件、以便实现高性能、因此我认为它们不会是可直接替换为精确性能的替代器件。 但是、如果采购是一个问题、我建议联系您的 cyectec 联系人进行讨论。 cyectec 已经存在了一段时间了。 我们在参考设计中经常使用它们。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好费尔南德斯,感谢这么及时的回应,你能不能请我多帮一个忙,并传递我的细节的人在玩世不恭,我去了网站,它在不同的国家有这么多的联系,我把电子邮件丢了几个他们,但没有得到任何回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahmood、我将离线向您发送他们的信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我还能获得这些信息吗? 我在这里遇到同样的问题。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送朋友的请求,我们可以线下交谈。

    你可以接受朋友的请求吗? 谢谢!