This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41042:CLLLC 集成变压器

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21999, PMP41042, TIDA-010933, PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1387148/pmp41042-clllc-integrated-transformer

器件型号:PMP41042
主题中讨论的其他器件: TIDA-010933、PMP21999、 PMP22650

工具与软件:

你(们)好 在前一个版本的 CLLLC 中、我们有带有外部初级和次级电感器的变压器。 在下一个设计中、我们希望节省电路板上的一些空间、避免外部初级和次级谐振电感器中的功率损耗。 所以我们要使用具有集成初级和次级谐振电感器的变压器。 您的参考设计 TIDA-010933和 PMP41042中使用的是此变压器。 您能告诉我们您在电磁干扰和功率损耗方面对此变压器有何经验吗? 您认为我们关于集成变压器的决定是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将谐振电感器集成到变压器中可以节省空间、但不是必要的损耗。 将谐振电感器集成到变压器中后、初级和次级之间的耦合系数将会下降、MMF 变化更大、这通常意味着功率损耗更高。

    但是、我们看到客户对这两个选项都很满意、并且我们针对这两个选项制定了参考设计。

    例如、PMP21999使用外部谐振电感器、PMP22650使用集成谐振电感器。

    两种设计都具有良好的性能。

    此致、

    Sheng-Yang Yu