This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15241-Q1:UCC15241-Q1栅极驱动器 SPICE 模型和原理图(24V 电源和+18安培);-5输出电压

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC15241-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1386605/ucc15241-q1-ucc15241-q1-gate-driver-spice-model-and-schematic-for-24v-supply-and-18--5-output-voltage

器件型号:UCC15241-Q1

工具与软件:

你好

您能否与我分享一下 适用于24V 电源以及+18和-5输出电压的 UCC15241-Q1栅极驱动器 SPICE 模型和原理图以及其他设计支持文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案:

    没有适用于 UCC15241的 PSpice 模型。 您可以在 TI.com 中提供的计算工具中设计和检查原理图、 点击此处。 您可以在其中输入电源轨电压和其他规格。

    谢谢你