This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何设置具有单独次级线圈的非线性变压器的参数(")。

Guru**** 2929150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1386567/how-to-set-parameters-of-nonlinear-transformer-with-separate-secondary-coils

器件型号:UCC3803

工具与软件:

您好!

  我想设计一个 24V 到正负100V DC。 如何设置 "具有独立次级线圈的非线性变压器"参数。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    变压器的参数取决于您选择的变压器设计器件型号。 设计并选择一个之后、您可以在制造商数据表中检查这些参数。

    谢谢你