This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050026-23881:最大功率

Guru**** 2591700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1386731/tida-050026-23881-max-power

器件型号:TIDA-050026-23881

工具与软件:

嗨、团队:

此参考设计的最大功率是多少?

如果电源有容量、是否可以使用90W 24端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirotsuga:

    此设计本身具有40A 的电流限制、电压为54V 时可提供2160W 的功率、从而支持24-90W 端口。 在应用中、没有功率限制、因为它是固件可配置的、仅取决于您的电源容量。  

    此致、

    Brandon