This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:TPS82130SILR

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1386304/tps82130-tps82130silr

器件型号:TPS82130

工具与软件:

您好!

在 ref TPS82130SILR 上、组件上没有任何标记、而数据 SEET 告知我们必须有 H6标记。
您能告诉我我们是否应该进行标记吗?

Val é rie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Val é rie:

    您能指出我们的数据表中的描述在哪里吗?

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您数据表中的标记不会出现在组件上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Val é rie:

    我已经向我们的 PE 确认了。 此器件不应该有标记。

    希望这些对您有所帮助。

    谢谢!

    Colin