This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:帮助查找可购买的高额定功率非图腾柱 PFC 评估板

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1386502/tida-00779-help-finding-a-high-power-rating-non-totem-pole-pfc-evaluation-board-to-buy

器件型号:TIDA-00779

工具与软件:

您好!  

我是一名 PHD 学生、正在进行一项实验、该实验需要额定功率在1KW 至3.5KW 之间的升压 PFC (但不是图腾柱)。 我的顾问申请了 TI 董事会、但我找不到有库存的董事会、如果有任何帮助的话、我将非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mohamed

      TI 有 CAD 文件。 com、大家可以试试自己搭建一个电路板吗?

    此致
    海利