This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9444:是否已更新参考设计解决方案?

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120, LMZ31710, TLVM13630, TPSM8A28, TPSM843A22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1384598/pmp9444-updated-ref-design-solution

器件型号:PMP9444

工具与软件:

大家好、参考设计团队、  

我的客户正在研究 Xilinx FPGA 的电源设计。 TI 参考设计 PMP9444是适用于 Xilinx UltraScale Kintex 器件的成熟解决方案。  

有2个问题:

 

  1. 我不熟悉 UCD90120数字序列发生器和系统监控器。 我想知道 PWM 修整函数在此参考设计中是如何工作的? 似乎该器件可以调整每个电源的电压输出。 它有什么好处? 为什么不为每个电源轨设置固定输出电压?

  1. 此参考设计于2014年完成。 是否有更新的版本? 我想使用您在超声波演示中推荐的一些较新器件。 例如用 TLVM13630/60替代 LMZ3153/6、用 TPSM8A28替代 LMZ31710。 如果没有更新的参考设计、您能就使用更新的器件提供一些建议吗?

此致、

雷达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rez:

    是的、可以用 TLVM13630/60替换 LMZ3153/6。 我会让其他业务部门对其他部分进行评论。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rez:  

    TPSM8A28或 TPSM843A22是 LMZ31710的理想替代产品。  

    此致!

    Ryan