This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:TIDA-010054

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMCS1133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1385713/tida-010054-tida-010054

器件型号:TIDA-010054
主题中讨论的其他器件:TMCS1133

工具与软件:

您好!

在新的设计指南中、变压器 I_sec_tank 使用霍尔 TMCS1133来代替 AMC1133 (拼写错误)、对吗?

谢谢!

Sivarajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sivarajan:

    是的。正确、此位需要为 TMCS1133。 我们将在下一个版本中解决此问题。

    感谢您指出这一点。

    此致、

    Andreas