This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:错误(ORPSIM-15142):节点 N93064悬空

Guru**** 2591000 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1385439/pspice-for-ti-error-orpsim-15142-node-n93064-is-floating

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:LMP7721

工具与软件:

您好、尊敬的 PSpice 支持工程师

我的客户使用 LMP7721评估我提议的充电器放大器。 但是、它们遇到了一些问题。 因此、我必须创建一个用于仿真的 Pspic 文件。 对电路进行如下介绍。

那么在仿真期间、我遇到以下问题。  

但是、我检查了原理图、却找不到任何悬空的网。 您能在这里支持吗? 我已附加 PSpice 文件进行调试。  

e2e.ti.com/.../Charger_2D00_amplifier.dsn

感谢您的支持。

此致、

法案
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    您是否能够正常运行内置到 PSpice for TI 的 LMP7721测试电路?

    您能否对其进行修改、从而匹配您的电路并正常运行?

    David