This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808-1:UCC2808-1和 TPS2812D 的 LTspice 文件

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2811, TPS2812, LM5030, UCC2808-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1385668/ucc2808-1-ltspice-file-for-ucc2808-1and-tps2812d

器件型号:UCC2808-1
主题中讨论的其他器件:TPS2811TPS2812LM5030

工具与软件:

您好!

我正在查找组件 UCC2808-1D 和 TPS2812D 的 LTspice 文件、它可以是.lib 或.cir 文件。 我想对一个18-50到28V (300W)的直流/直流"推挽式"转换器进行仿真。  

提前感谢