工具与软件:
您好!
我们想在设计中使用任意逻辑。 我们复制了所有内容、甚至是相同的组件(非预期)。 问题出在隔离式和非隔离式 CAN 网络之间的通信中。 当我们想把信息从一边传递到另一边没有问题,没有关系的一边,但当我们想让这两个一边沟通时,看起来我们的隔离 CAN 侧不能得到消息槽. 隔离侧的器件在获取之前只能发送一条消息、我们猜到、该消息被非隔离侧的其他消息阻止。 非隔离侧继续进行零问题的通信、并且每100ms 发送一次消息(CAN 以500kb/s 的速度运行)、这在我们看来不足以阻塞网络。
任意电路位于 CAN 网络的非隔离侧。 我们所做的不同之处在于、我们使用的是您建议的隔离式电源、而使用的是 TEL6-1212、与通过 LDO 将其降低至5V、还有一点、除了使用您的 TCAN1042外、我们使用的是 NXP PCA82C250。 其他一切都相同。
您是否可能在测试您的设计时遇到类似问题?
非常感谢您的帮助
提前感谢您
此致、
Stefan