This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01247:TIDA-01247

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01247, TIDA-010247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1378442/tida-01247-tida-01247

器件型号:TIDA-01247
主题中讨论的其他器件: TIDA-010247

工具与软件:

您好!

我想知道 TIDA-01247电路板可以提供多少安培?

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这是一个电源参考设计。 我不确定放大器或您对放大器的基准可以如何应用到此。 您能详细说明一下吗?

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    我弄错了。 实际上、我想使用 TIDA-010247电路板、但在此之前、我想知道此板可以通过 MOSFET 提供的最大电流是多少? 是否有可能调制或调节此电流? 例如、如果我想将输出电流限制在50A、这种设计可以实现吗?

    此致

    Daniel