This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:使用参考设计的一些查询

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933, LMG2100R044, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1383586/tida-010933-some-queries-to-use-the-reference-design

器件型号:TIDA-010933
主题中讨论的其他器件: LMG2100R044LM5164

工具与软件:

您好!

我们将设计自己的微型逆变器、为此、我们参考 TIDA-010933参考设计。

我们已经浏览了参考原理图、下面提到了一些问题、


1) 1)我们是否应该遵循 TIDMCF8A.ZIP 中为我们自己的设计提供的相同原理图?
2) 2)在我们的设计中、只有来自 PV 的输入、我们不会对48V 电池充电或从48V 电池充电。 如我所见、U1_A、U1_B、U1_C、U1_D (LMG2100R044)引脚5 (SW)连接到 PV 电压输入、引脚7 (VIN)连接到 Vout。 那么、这是否适合我们的应用? 请找到以下图片以供参考。

如相同的 IC 一样、LMG2100R044用于具有正确连接的下一级、下面是参考图像、

3) 3)我们是否需要在 U7或 U9的 SW 引脚处添加任何感应来实现 LLC 谐振? 下面是参考图像。  

4) 4)最初、当我们届时将 EVM 连接到 PV 时、MCU 和其他器件需要5V 和3.3V、所以电路板上会出现这种情况、请指导我们在上电及之后确定电源拓扑。


5) MPPT 级需要生成75VDC 作为输出。 但 P&O 算法会调整电压来将点保持在最大功率、那么它如何才能始终将 O/p 电压保持在75VDC?

此致、

Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alpesh:

    1) 1)是的、可以按照设计原理图进行操作。

    2) 2)如果您不打算使用电池、那么您就不需要左侧的软启动原理图(带 MOSFET)、但 LMG2100上的 MPPT 级将保持不变。 VIN 引脚不仅是"输入电压"。 当由 PV 电池板供电时、我将此器件用作升压转换器、因此进入 SW PI 的电流从 VIN 引脚流出。
    在 CLLLC 级中、两个 LMG2100可创建全桥。 在全桥中、一个桥臂拉出电流、另一个桥臂灌入电流。
     

    3) 3)这是该设计的特性之一-引线电感器内置在变压器中。 无需外部电感器。

    4) 4)为进行测试、我们在板上安装了5V 插孔连接器。 但在实际应用中、有用于自供电的 LM5164降压转换器。 此转换器由75V 电源轨供电。 启动时、PV 电池板会通过 LMG2100体二极管将75V 总线充电至某些电压。 然后为电路板加电并开始运行。

    5) MPPT 级 作为75V 电压轨的电流源运行、因此 MPPT 级将电流推送到输出端以保持 MPPT。 75轨未直接重新衰减。 75V 电源轨和400V 直流链路与固定频率 CLLLC 耦合。 直流/交流级调节400V 直流链路电压、因此也间接调节75V 总线。

    如果仍有问题、请告知我。   

    此致、Seva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修。

    您能否向我提供您的电子邮件 ID、以便我们可以通过电子邮件讨论要点、因为您需要进行一些保密讨论?

    此致、

    Alpesh