This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:PMP40500参考设计的 PCB 布局和设计文件

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1384351/lm5036-pcb-layout-and-design-files-for-pmp40500-reference-design

器件型号:LM5036

工具与软件:

您好!

我已经查看过 PMP40500产品页面。 它提供光绘文件、但不提供 PCB 布局设计文件。

是否也可以访问 PCB 布局设计。

请分享相同的内容。

谢谢。此致、

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面提供了布局文件:

    PMP40500 PCB (TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hong 的回复、但我正在寻找 Altium 或等效的 PCB 布局设计。
    请尽可能分享。

    此致、

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的项目说明、规格、应用、生产时间等 我们需要使用这些文件来决定是否要提供 Altium 设计文件。 如果您不想在 E2E 上发布这些内容、也可以联系您的本地销售人员和 FAE 来帮助申请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、洪。
    为此、我会联系当地的 TI 支持部门。

    谢谢!

    Pratik