This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21529:HO 异常、LO 正常

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A, PMP21529, UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1384532/pmp21529-the-ho-is-abnormal-and-the-lo-is-normal

器件型号:PMP21529
Thread 中讨论的其他器件:UCC27211A、、 UCC27211

工具与软件:

尊敬的专家:

这是负责格雷的斯凯拉。 Gree 是指我们的参考设计 PMP21529。 GREE 缩短 Q4并首先删除 Q3以测试 UCC27211A 的功能。 MCU 设置为80%和20%。

以下是 HO 和 LO 波形。

  

UCC27211A 受到一段时间的 HO 输出异常影响后、损坏、从而导致12V VDD 缩短。

您可以在该问题上提供帮助吗? 谢谢!

BR、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    添加更多信息:

    死区时间为4%、PWM 频率为75khz。

    2.仅连接12V VDD 时,HO 和 LO 可以正常工作,Vcboot 也具有稳定的12V。

    但当两者都具有12V VDD 和48V Vdcbus 时、HO 和 Vcboot 无法正常工作。 HO 波形如下所示。

    Vcboot 无法再达到12V。  

    以下是布局。

      

    请随时给我建议。 谢谢!

    BR、

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

    我们已通过电子邮件对此进行了讨论、这与我们的 PMP21529参考设计无关、PMP21529绝不会出现此测试条件。 这与 UCC27211栅极驱动器及其测试方式有关、请咨询驱动器团队、他们是回答此问题的合适人选。 或者、您可以提交新的 E2E 问题并在标题中输入 UCC27211 (非 PMP21529)。   

    此致、

    Bosheng