This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543A22:尝试重新创建 Webench 电路时出现网络列表错误

Guru**** 2904450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543A22, TPS543B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1385390/tps543a22-netlisting-errors-when-attempting-to-recreate-webench-circuit

器件型号:TPS543A22
主题中讨论的其他器件: TPS543B22

工具与软件:

大家好、我正在尝试为 TPS543A22使用 PSpice for TI 仿真。 我可以正常运行和仿真模型电路、但当我尝试更改电路以匹配 Webench 设计时、会收到网络表错误(错误(ORCAP-15052))。 如何解决此问题? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享对测试台所做更改的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 I 删除了 C12、C13、R13、C15、C16、 和 R4、然后将 R5更改为8.06k、将 L1更改为900nH、将 C11更改为4.7u、将 C8更改为4.7p、将 R7更改为90.9k、 R8到10k。 实际上、我尝试匹配从随附的设计中获得的结果。 或许有一种更简单的方法可以将这些设计转换为 PSpice for TI?

    我还知道、之前我尝试运行仿真时发生了收敛错误、不过这可能是另一个问题。

     e2e.ti.com/.../WBDesign3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享测试台的 pspice 文件或图像?  

     我在我的 PSPICE 测试台上进行了上述更改、并且测试台在为我运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS543A22_5F00_TRANS.DSN

    我也能够运行它,但随后注意到电路上的一些不稳定,并尝试重新创建。 我现在得到了相同的网表错误--我只更改了输入电容器以与设计匹配、添加了各自 ESR 的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS543A22是器件的12A 版本。  默认测试台的 R15为1/12、即1V 输出电压下的满载12A。

    使用该1/12电阻器将电压调节至5V 时、负载电流将为60A。   所以、我认为您可能遇到了电流限制。   将 R15更改为5/12查看问题是否已解决。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这帮了我很多、我能够运行这项工作、但它在5/6%左右挂起、并出现收敛错误。 我尝试了在上一个问题中遵循的准则,通过减轻一些公差-仍然会遇到收敛的问题。 当我尝试使用自动收敛选项时、仿真将终止。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我知道发生了什么。  我正在使用最新的型号版本。  

    A22和 A26模型的新修订版本于7/8/24发布、以提高仿真性能。   

    下面是指向最新模型 https://www.ti.com/lit/zip/slvme21的链接

    我进行了修改、但我只留下了电路中的 R13来对电感器的 Rdc 进行建模、并且仿真运行时没有收敛问题。  

    您何时或从何处下载模型?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更新了模型、并使仿真正常工作。 我相信在此之前、我有7/8之前的模型。 感谢您的帮助、但现在我有点担心仿真...我正在尝试让我的设计适用于1.5 MHz 的开关频率、并根据数据表选择了8.06k 电阻器、但担心稳压器的开关速度更快。 我尝试了 V (SW)的屏幕抓取。

    此外、在瞬态扫描期间、仿真需要比预期更长的时间才能看到输出电压达到我首选的5V 设计值。 我已经增加了速度级别和最大步长、但数据似乎大约需要2小时才能记录到仅为1.3ms、而未达到4V。 您是否有任何建议/教程可供参考以便更快地浏览? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要测量什么频率、我测量的是图中从上升沿到上升沿的1.4MHz ~0.7us。  

    MSEL 为11.3k Ω、产生2ms 软启动时间、可以通过更改 MSEL 电阻器来选择1ms 软启动时间。    

    在 TPS543B22产品文件夹的底部、启用了 webench 以针对负载瞬态和稳态运行 pspice

    然后选择所需的仿真。   

    由于使用了初始条件并且绕过了启动序列、webench 上的仿真速度更快。  

    TPS543B22与 A22相同、但具有更高的电流限制修整。   

    这里是有关平衡速度与精度的常见问题解答、您可能已经尝试过其中的一些。

    (+)[常见问题解答] PSPICE-FOR-TI:我的仿真无法收敛、并显示"INFO (ORPSIM-16594):要改善伪瞬变收敛和性能、请设置以下选项:PTRANABSTOL=1e-5、PTRANVNTOL=1e-4"。 -仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也就是说、我意外地仅测量了脉冲电压。 我现在看到它围绕1.4 MHz 进行切换。

    我已将 MSEL 更改为9.09k 以获得1ms 软启动时间。

    我已经阅读了常见问题解答和关于改进收敛问题的类似演示文稿、并注意到仿真仍需要相同的时间来完成。 通常、仿真似乎需要更长的时间。 我甚至让它过夜运行、在瞬态中仅达到最多2ms。

    最后、我要验证稳压器的输入和输出纹波。 我的公司使用 LTspice 对不同的 TPS 部件进行了分析。 我更愿意使用该分析来节省时间、但这部分是加密的。 是否有可能接收 TPS543A22稳压器的未加密模型以在 LTspice 中重新创建?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、在签订保密协议时提供未加密的模型。   我需要与分配给您帐户的 TI 员工合作。  是否了解 TI 客户经理?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会、但我会向您发送私人消息以继续此对话、再次感谢您的帮助。 我认为原来的问题已经提前解决、所以我来结束这个问题。