This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:并发设备访问限制。

Guru**** 2591940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1387944/pspice-for-ti-concurrent-device-access-limit

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!

我在新的工作计算机上安装 PSpice for TI 时似乎遇到问题。  

出现以下消息、然后安装失败:

您已达到并发设备访问限制。

尝试使用相同访问密钥连接的设备太多。

我解决此问题的最佳做法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您可以告诉我们您想继续使用的一台或两台机器、我们可以禁用其余机器、以便您在两台或一台新机器上安装。 或者、我们可以禁用您已完成的所有安装、使您可以在3台新机器上进行安装。

    谢谢!
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能禁用所有安装、我将会很感激、这样我就可以从一个干净的版本开始。  

    谢谢!

    Alexander Goodchild

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 完成后、我会告诉您。

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 JC、非常感谢您的帮助!

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    这已经完成了。

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 jc、  

    我能够在计算机上重新安装 PSpice for TI。 非常感谢 您的帮助。 我真的很喜欢它!!

    -ag