This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010216:TIDA-010216的最大电流

Guru**** 2590550 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010216, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1388215/tida-010216-max-current-for-tida-010216

器件型号:TIDA-010216
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTT

工具与软件:

您好!

在"BMS 参考设计 for E2W"演示文件(https://www.ti.com/video/6350782612112)的第2页中、指出 TIDA-010216低侧 MOSFET 控制的最大电流为32A。  

根据我对"功率 MOSFET 体二极管连续载流能力"(https://www.ti.com/lit/ab/snvaa86/snvaa86.pdf?tsCSD19536KTT = 1721092921795&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com.hk%252F”)的阅读、最大电流受 CSD19536KTT 的体二极管连续电流限制、CSD19536KTT 的最大体二极管连续电流似乎远低于32A/5.

有人可以为如何计算32A 最大电流设置一些灯吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纪文:

    感谢您的咨询。

    是的、您答对了。 当大电流流过保护 FET 体二极管时、将导致过热损坏。 但 BQ769x2具有体二极管保护功能、这意味着器件将打开 FET 以避免过热损坏。 您可以设置电流阈值以确定何时启用体二极管保护。

    32A 最大电流是根据保护 FET 的导通损耗和热性能计算得出的。 您可以设计更大的电流、并联更多保护 FET、实现更好的热设计。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

     非常感谢您的快速响应。  我想知道32A 最大电流是如何计算的以及限制因素是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纪文:

    当然、它受到热量的限制。 010216只有五对 MOSFET。

    如有任何问题、请告诉我。

    BRS

    Kian