This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11302:FET Q1栅极上齐纳二极管 D5 (12V 齐纳二极管)的大小

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1388458/pmp11302-sizing-of-the-zener-diode-d5-12v-zener-on-the-gate-of-the-fet-q1

器件型号:PMP11302

工具与软件:

您好!

我担心的是 PMP11302设计中所用二极管的额定功率。

在本设计中、连接在 FET Q1两端的二极管 D2在本设计中将电压钳位到12V。

但我在这里的问题是、我们是否真的需要额定功率为1500mW 的器件?

该路径中的实际电流是多少? 在设计中为 D5选择的齐纳电流是多少?

换言之、预计有多大的电流流经电阻器 R13 (10欧姆)、该电流足以正确调节齐纳二极管并同时驱动 FET Q1的栅极?

已经尝试了仿真、但根据我的仿真得出的值对我来说没有任何意义。

请帮助您解决相同问题。

Amal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amal:

    感谢您联系我们。

    我不确定评级/确切计算。 但我认为1至1.5W 的齐纳二极管最好具有... 您可以使用热像仪检查这一点、以查看这是否会被加热并相应地发生变化。

    此致、

    Harish