This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:TIDA-010938

Guru**** 2591410 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1382092/tida-010938-tida-010938

器件型号:TIDA-010938

工具与软件:

您好!

可以使用适用于 TIDA-010938的固件吗?

谢谢你

LAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LAN、

    我们在7月底之前处于使用 Digital Power SDK 发布软件的最后阶段。 如果已经有新的 SDK 版本、请于7月28日查看、那里可以找到 TIDA-010938的软件

    此致

    哈拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harald、

    感谢您的答复。

    此致

    LAN